This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:导出引脚多路复用和放大器;获取原理图封装

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417716/tms320f28p550sj-exporting-pinmux-getting-schematic-footprint

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户 使用100引脚 P55制造定制电路板、他们需要一个引脚多路复用表和一个100引脚原理图封装

1.当获取由 sycfg 生成的 pinmux.csv 时、即使在我选择100引脚封装后、.csv 也仍然是针对128引脚的。 如何为100引脚生成 pinmux.csv?

2.在哪里可以找到 用于原理图的100引脚封装?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我已根据100引脚封装的 pinmux 数据生成了以下表格、请告诉我这是否符合客户的 needs.e2e.ti.com/.../predator_5F00_pin_5F00_attr.xlsx 要求

    封装可以在 TI.com 上的 F28P55x 产品页面上找到、 此处是访问封装的链接:

    vendor.ultralibrarian.com/.../

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您提供表和封装、我已将它们提供给客户。 在获得他们的反馈之前、我是否可以知道如何在我身边生成表格? 同时、由于封装来自外部站点、我是否可以 将其视为可靠源并告诉客户在该站点上查找其他 C2000器件的封装?

    此致、

    挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我通过 TI.com 在 TI.com 上的 F28P55x 产品页面上获得了封装、这是一个可靠的来源。 我使用一个脚本生成了该表、该脚本解析了我无法共享的 F28P55x 引脚排列的原始规格。 如果您需要其他格式的此表、请告诉我、我可以为您提供。

    您还可以通过 CCS 中的 json 文件访问 pinmux 数据。 此文件位于 C:\ti\ccs1271\ccs\utils\SysConfig_1.21.0\dist\deviceData\F28P55x 中。 如果需要、您可以使用此文件生成自己的数据格式。

    谢谢!

    Luke