This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C-Q1:在什么情况下、基于从器件 NAK 信号 PMBus 的 I2C 外设?

Guru**** 2922640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418073/tms320f280037c-q1-under-what-conditions-does-the-slave-nak-signal-pmbus-based-i2c-peripheral

器件型号:TMS320F280037C-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供服务。

客户使用 F280037C 作为从设备、并使用 I2C 外设开发 PMBus 通信协议。 它们希望从器件 F280037C 在主机发送命令0xB5时用 NAK 信号进行响应。 如下面的波形所示、如何实现这一点?  在什么情况下、从器件 NAK 信号是? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 绍兴市:

    请注意、虽然 PMBus 可配置为 I2C 模式、但 I2C 没有 PMBus 模式、因此它无法检查数据有效性。 假设 PMBus 处于自动 NACK 模式、在以下情况下、I2C 只会 NACK:

     

    可以手动设置 I2CMDR.NACKMOD 位、但直到下一帧才会反映该位。

    此致、

    Aishwarya.