This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:C/C++库函数

Guru**** 2520110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418452/tms320f28p550sj-c-c-library-function

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好、TI 专家:

我的客户希望在 C2000 CCS 项目中调用 C/C++标准函数、如 malloc ()、GerElem ()等。

我们是否有可以与我共享的库函数列表? 谢谢!

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

     导入 C/C++标准函数所需的库、如 malloc

     从#include 开始

    我不知道 GerElem ()是什么。

    要导入的整个库列表可以在 C:\ti\ccs1270\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_22.6.1.LTS \include 中找到

    此致!

    Ryan MA