This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Code Composer 在调试期间仅监控寄存器时是否会加载任何额外的代码?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419047/tms320f28377s-does-code-composer-load-any-extra-code-when-monitoring-only-registers-during-debug

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

你好

我们使用 tms320f28377s 处理器、我们想对该处理器执行低级测试、但我们面临这样的问题、我不知道 code composer 是否在寄存器映射中实时读取寄存器时对代码进行了添加(据我们所知)、由于使用了硬件调试、我知道它不会给我们的代码增加任何内容、但我们希望在开始测试流程之前确保。

我所说的低层次测试是指寄存器级别的测试、我们计划通过 JTAG 的 code composer 寄存器部分来解决该问题。

是否有可以与我们分享的关于此问题的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio 不会将任何代码加载到器件以执行对器件的非侵入式访问。  也就是说、这不是使用驻留监视器程序实现的、而是使用硬件 IP。

    用户指南中提供了更多信息。 它位于实时模式部分、但未与实时模式绑定。  需要注意的一点是、缺省情况下、实时访问不会影响程序执行、除非你启用"粗鲁实时模式"、如果需要的话、这将暂停 CPU 来执行访问。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_debug-main.html#real-time-mode

    此致、

    John