This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:有关.switch 的内存问题

Guru**** 2535970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415011/tms320f28069-memory-issue-about-switch

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

嗨、团队:

出现这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经循环了适当的专家,请期待尽快回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    您发布的错误图像对我来说不是很清楚。  

    您遇到的错误是由于 FLASHA 位置没有可用空间。 您可以将.switch 段分配移至不同的闪存组并尝试一下吗?

    如果上述权变措施无法解决、请分享完整的链接器 cmd、以便进一步分析。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin K ö、

    问题已解决。 感谢您的支持