This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:FPUfastRTS 版本

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419333/tms320f280049c-q1-fpufastrts-version

器件型号:TMS320F280049C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champs:

根据 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\docs 中的 FASTRTS_SW_LIB_UG.pdf、版本为 V2.09。

但在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\include 中的 fastrts.h 中、显示版本为 2.05.00.00

看起来尚未更新。 所以我要确认哪个版本号正确?

此外、客户需要确认 C2000WARE4.01的 FPUfastRTS 版本的数量。 您可以帮助检查一下吗?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    正确、此文件尚未更新。 2.09是正确的版本号。

    C2000Ware 4.01的正确版本是2.04。

    谢谢!

    SIRA