This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 样片

Guru**** 2528740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416641/tms320f28377s-adc-sample

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

您好、TI 专家:

我的客户使用不同的 ADC 通道对相同的直流电压进行采样。 和中找到 F28377的 ADCINA0通道的转换结果与其他通道相比具有更低的值。 所有通道的外部电路都是相同的、如下所示。 当外部电路断开时、我们测试 ADCINxx 引脚和 GND 之间的阻抗。 仅   ADCINA0通道的阻抗为30千欧、其他所有通道的阻抗均为60千欧。  

您能说明一下可能的原因吗? 以及如何纠正 ADCINA0通道的采样结果?

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

     来自什么触发器?什么是 ACQPS 设置?  

    您可以使用多个 ADC 同时对同一引脚采样。 但是、您应该注意以下几点:

    • ADC 转换需要同步进行、以保持性能。 这意味着所有 ADC 和相应 SOC 上的预分频值(ADC 时钟分频器)和采样+保持时间(ACQPS)必须相同、以保持同步运行。 只要触发条件是同时发出的、也可以使用多个触发条件。 请注意、软件触发器不能用于在该器件上实现同步转换、因为它们不会同时到达。
    • 由于该引脚将 同时为 S+H 电容充电、因此必须注意确保 ADC 输入网络满足建立时间要求、或者相应地设置 ACQPS 值。 有关这方面的进一步指导、请参阅 TMS320F2837xS 实时微控制器技术参考手册(修订版 I)中 的"选择采集窗口持续时间"主题还建议在 VREFHI 引脚上使用高带宽缓冲器(如果使用外部基准模式)以最大限度地提高 ADC 性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    感谢您的支持。  客户将检查特定的 ACQPS 并向我们提供反馈。  

    此外、ADC 引脚与 GND 之间的阻抗应该是多大? 不同 ADC 通道之间存在30k Ω 差异是否正常?

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    ADC 通道 ADCINA0、ADCINA1和 ADCINB1有一个连接到 VSSA 的50-kΩ 下拉电阻器。

    ADCINA0通道 与其他通道有多大的差异?

    此外、为了实现数据表规格的最小 ACQPS、源阻抗需要为 ≤Ω 50Ω。

    下面的应用手册附带了一个用于评估输入电路设计的仿真模型。  

    C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具)(修订版 A)

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    我要结束这个主题、因为我没有收到任何回复。

    谢谢!

    Susmitha