This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:模数转换器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417765/tms320f28379s-a-d-converter

器件型号:TMS320F28379S

工具与软件:

大家好、团队成员:  

有关 TMS320F28379S 中 AD 转换器的一个一般问题。

这里是否会发生未补偿的测量漂移、例如由于相关 DAC 的元件老化或故障、或者工作原理是否排除了该漂移?

此时就会出现问题、这是否会导致预期的测量误差。 因此、必须使用不同的模数转换器块对安全关键值进行两次测量是有意义的。 您会推荐它吗?

此致、  

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您是否有关于此问题的任何更新?

    此致、  

    Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    感谢您的耐心。

    专家不在办公室。 他将在星期一回来。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    对问题的背景感到好奇。  这是否与安全要求有关?  为了满足安全要求、建议对同一信号使用冗余通道/ADC、以便 在进行转换时解决 ADC 中的故障问题。  在 F28379S 中、只有几个 ADC 输入通道会路由到其他 ADC 模块 、在 F28P65x 等新型设计中、几乎所有通道/ADC 模块都有冗余来满足安全要求、就像您在 ADC 中的某个元件发生故障的情况下所说的那样。

    此致、

    Joseph