This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:采样频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419342/tidm-dc-dc-buck-sampling-frequency

器件型号:TIDM-DC-DC-BUCK

工具与软件:

你(们)好

我正在学习如何使用 F280049C 评估板和 TIDM-DC-DC-BUCK 的实时控制器。 我有一个问题(这更多是有关未来设计的信息)。 我假设是 buck_main.c 由于 TASKA 以该频率运行、因此项目的采样频率为1kHz。 我的问题是:如何选择采样时间(Tsample)? 我假设更高的采样频率更好、但这会给 MCU 带来负担、因为它需要更多计算资源。 但是、低采样频率可能会影响控制器的性能并产生混叠效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    Taska、TASKB 和 TASKC 是 CPU 计时器、它们以各种不同的频率运行、但这些计时器主要分配给后台任务。 对于控制、应查看 ISR 频率(也称为控制环路频率)。 您对控制环路频率影响的假设是正确的。

    您使用的是哪个版本的 TIDM-DC-DC-BUCK 项目? 我们有一个支持 powerSUITE 的工程、它使用 GUI 来轻松更改工程中的参数。 您可以在此 GUI 中查看 ISR 频率。 ISR 频率可以相对于开关频率进行更改、使其为1倍、2倍或3倍。 您可以使用性能分析 GPIO 进行实验、以了解 ISR 所需的时间以及是否有额外的 MCU 带宽来提高 ISR 频率。 当进行评估和调整时、通常可以从与开关频率相同的 ISR 频率开始。

    此致

    Peter