主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
尝试使用同步两个 PWM 通道的输出时遇到问题 TBCLKSYNC 非常重要。
- 尽管 PWM 输出 PWM1和 PWM2已同步、但我观察到、PWM 脉冲在固定的时间间隔内持续缺失。
您能否说明为什么缺少这些脉冲?
仅供参考、请查看以下 SysConfig 快照以及我对代码的修改。
SysConfig:
EPWM1:



上述配置是针对 ePWM1和 ePWM2通道完成的。 为了同步这两个通道输出、我使用了以下代码。

现在、我将获得如下所示的输出脉冲

脉冲输出 ePWM1A 和 ePWM2A 是同步的、但您可以观察到、在一段时间后、脉冲在固定时间间隔内丢失。
请说明为什么缺少这些优点以及我的配置中存在什么问题?
此致、
Meetkumar P. Parikh