This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LAUNCHXL-F280039C

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419207/launchxl-f280039c-launchxl-f280039c

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

伙计们...我只是试图做一个非常简单的一天开始加载一个示例程序。

我有自动检测功能、并加载示例项目、例如使用 RTOS 运行的闪烁 LED。 我将一堆项目放入工作区(这很烦人),我选择闪烁的 LED"lab_blinkyled_driverlib_launchpad",从 cloudCCS 导入 它",编译成功,但无法"运行"它。 即使要寻找隐藏在设置和配置文件中的编译器/linkers/loaders/RAM alloc/ROM alloc 等任何预期组件.... 这应该很容易,我确信它是...但谁能告诉我如何可以运行这个简单的程序? 我想进入程序并更改计时器值和设置标志、然后通常将这个简单的程序扩展到我的应用程序中...但它不断告诉我、我只能进行调试并说我需要连接调试器探针(我有)、但我肯定可以先运行此程序并将其放入其中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们... 这是一个愚蠢的问题...您的回答与我的一样-阅读支持文档...并观看一两个视频。 但我想我会把我的经验,在6个月后回到这个 IDE 做一些其他事情.. 只是让演示程序正常运行并不容易。 我建议你使用一个 makefile 或类似的主动帮助系统,它做了所有,然后打破了步骤-我们不是所有的连续学习者....我们中的许多人是完整的....我们需要达到终点,然后工作向后...delayed 满足不是我们的事情。