This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA 失真问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418078/tms320f280049-pga-issue-with-distortion

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 F280049 PGA 进行交流采样、连接如下(绿色块是 F280049内部 PGA、引脚是 PGA3-IN 和 PGA3-GND):

配置如下:

问题是、PGA 输出失真、类似这样(通常应该是正弦波):

硬件或 SysConfig 中是否会出现任何问题? 您对 PGAx-IN 和 PGAx-GND 的差分输入信号有什么建议吗?  

谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否看到较小增益设置存在同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中只有3x、6x、12x、24x。 那么、我想3x 是最小的增益。

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    很抱歉出现延迟、我需要询问另一位同事这方面的问题。 我明天会回到你身边。  

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否可以在此处添加~500pF 电容器?

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、它们对 C8的容值是多少?