This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:请帮助协调并提供 TMS32F280037的 IEC60730软件支持包

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416820/tms320f280037-please-help-coordinate-and-provide-the-iec60730-software-support-package-for-tms32f280037

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

尊敬的专家

该项目要求符合 IEC60730/UL1973功能安全认证要求、并且该软件需要添加芯片安全诊断功能;

我们需要原始工厂为此 DSP 芯片 TMS32F280037提供软件支持包、使其符合 IEC60730/UL1973功能安全认证。

您能否帮助协调并提供用于 TMS32F280037芯片的 IEC60730软件支持包? 谢谢你!!!