This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, UNIFLASH, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417032/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WAREUNIFLASHLAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

刷写 f28p659dk-Q1器件时 CCS 崩溃。

CSS 版本:12.5.0.00007

SysConfig 版本:1.18.0

C2000Ware:5.1.0.00

工具:XDS110调试探针

我正在尝试使用独立 XDS110调试探针、使用生产代码来刷写 f28p659dk-Q1器件。 但是、CSS 在出现以下错误后立即崩溃;

C28xx_CPU1:闪存编程器:缺少闪存编程设置。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\……输出:加载失败

我使用 UniFlash 作为替代方案、  使用擦除 f28p659dk-Q1器件 .out 初始文本文件。 它成功闪烁、但未验证该程序是否正常运行。  

注意:

在用于开发的 LaunchXL-F28P65X 评估板上、代码会通过 CSS 成功刷写。

此外 闪烁 使用  f28p659dk-Q1器件成功刷写工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在 CCS 中显示片上闪存工具的图像吗? 它将有助于了解您的设备当前下载设置的外观。  

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您联系我们。 很抱歉、在 CCS 中从哪里可以查看此图像?

    在上下文中、我将使用 XDS100 USB 调试器。

    XDS110调试探针(TI.com)

    此外、一个较小的 GPIO 切换软件在 CCS 中成功刷写、而不是项目二进制文件、更大。

    但是、这两个二进制文件在 LaunchXL--F28P65X 评估板上都能正常刷写。

    这是我的目标配置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    可以转到 CCS 工具栏的"Tools"(工具)部分、然后点击"On-Chip Flash"(片上闪存)来找到片上闪存工具:

    对于您看到的错误、这与片上闪存工具中的"Download Settings"(下载设置)部分相关:

    您是否能够使用 GUI 擦除器件?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    感谢您的答复。 今天上午、我选择了一个不同的目标配置、例如 TMS320F28P659 DH8 -Q1、而不是 KH8 (在我们的定制电路板上)、并且 CCS 刷写了而不会崩溃。 我还可以在"属性">"调试"中查看闪存设置、但使用时看不到  KH8 配置文件。

    在收到同事的建议后、我已将 CCS 从12.5.0更新为12.8.1。 我更新了目标配置文件、这些文件的工作方式也很有魅力。

    总之、CCS12.5.0和 TMS320F28P659DK8-Q1.ccxml 目标配置文件存在问题。 使用 CCS12.5.0的用户必须像上面所描述的那样使用解决方法、例如使用不同的器件目标配置文件、以便闪存可以正常工作。 或者更新 CCS。