This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:F8003x 闪存 API

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419512/tms320f280034-f8003x-flash-api

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 Vamsi:

需要执行的操作 FAPI_F280033_34_EABI_v1.58.11.lib  是否仅支持这两个模型、或者以前的版本中是否仅添加了 OTP 编程?

此致、

Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    FAPI_F280033_34_EABI_v1.58.11.lib 版本   与上一版本相比、添加了对 F280033和 F280034器件的 OTP 编程支持。  如果 F280033/34用户应用程序需要对 DCSM OTP 进行编程、则应使用 FAPI_F280033_34_EABI_v1.58.11.lib。 非 F280033/34用户应继续使用 FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rjeshwary:

    对我来说、根据目标选择 API 版本会是个问题、因为我的应用程序必须刷写所有 F28003x 系列器件。
    今天早上,我尝试使用 Flash API v.4.12.11. 重新刷写 A TMS320F280039 一切都运行良好(使用 Uniflash 仔细检查内容)。 因此,如果没有必要保留旧版本(即数据保留问题),我会用 v1.58.11代替 v.408.10。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    如果您要刷写所有 F28003x 器件、则可以使用 v1.58.11。

    无需保留 两个版本。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答。

    此致、

    Federico