This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030/CANTransceiver /外部振荡器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419370/tms320f28030-tms320f28030-cantransceiver-external-oscillator

器件型号:TMS320F28030

工具与软件:

微控制器(MS320F28030)和外部振荡器运行异常、CAN 通信异常。

由于发热、外部振荡器的输出振幅会变小。
基于这些事实、我们做出了以下假设、但正确吗?

如果外部振荡器的输出振幅变小、

输入频率没有波动、因此 CAN 通信没有异常发生。

如果输出幅度反复增大/减小、则输入数量将波动、

导致 CAN 通信和错误帧中出现位漂移。

如果有很多错误帧、将出现"总线关闭"状态。
连接示波器以获取的原始波形时

外部振荡器、信号形式会发生变化、并且无法测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海康弘

    低振幅意味着低能量流,因此低能耗,所以它是理想的。 Vpp (峰峰值2峰值)有多小? 峰-峰值幅度可能明显小于电源电压。 片上晶体振荡器 X1和 X2引脚是1.8V 电平信号。

    可以使用具有低容性负载和高阻抗的有源探头在 X1处测量晶体电压

    晶体振荡器的正确运行取决于两个外部电容器、CL1和 CL2的值。 这些电容器与 PCB 和晶体端子中的任何寄生电容一起构成晶体所见的总负载电容。 晶体数据表中给出了晶体的最佳负载电容 CL、CL1和 CL2应与该值匹配。 如果 CL1=CL2、则 CL1=CL2=2*CL