This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:280049C

Guru**** 2747675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416246/tms320f280049c-280049c

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

您好!  

我想使用 SYSCTL_simulateReset ()激励复位 MCU (TMS320F280049C);  
但 sysctl.h 文件中不提供此函数。 但28002x 系列具有相同的功能。  

有没有任何函数可用于模拟控制器中的复位? 我正在使用的控制器是:  TMS320F280049C。

Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F280049器件不提供该特性。 您可以使用看门狗来复位 F280049上的器件。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、  

    感谢您的答复。 是的、我可以尝试它。  

    但是、我们有什么函数可以对复位进行仿真吗? 我主要想使用 F2800x 中提供的宏(SYSCTL_CAUSE_POR)来模拟上电复位  

    此致、  
    Alister

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该器件上没有上电复位仿真功能。 您尝试这么做的任何具体原因、而不是 WD RESET (这会切换 XRSn 引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行时写入闪存扇区。 我的一些 INTI 函数使用来自该扇区的这些更新的值。 所以我想模拟一个重置,所以,控制到达这些函数在主 while ()循环之上。  

    我 是否应改用 sysctl_resetDevice ();?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用看门狗重置设备时,我收到此错误:  

    在 E:\TI_1260_Workspace\watchdog_ex1_services\cpu1_RAM\watchdog_ex1_service.out:{3}0x3fb02a{4}"处没有可用的"_system_post_cinit ()源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为在复位后、它卡在 BootROM 代码中。 连接 CCS 后、器件根据仿真引导进行引导。 请在 CCS 中使用"script"选项将仿真引导模式更改为引导到闪存、然后重新运行测试。  

    此致、

    Vivek Singh