This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:符合功能安全(IEC 61508) SIL3标准

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417633/tms320f2800157-functionnal-safety-iec-61508-sil3-compliant

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

我可以对 F2800157功能安全有疑问吗?

问题1.

我认为 F2800157具有符合 SIL2和"系统功能"SIL3。

https://www.ti.com/lit/fs/sffs748/sffs748.pdf 

这是否意味着仅在该芯片中符合 F280015x SIL2标准、而 SIL3需要外部故障检测逻辑?

或 SIL3认证需要包括软件?

问题2.

该认证是否包括软件? 还是仅 MCU 硬件?

问题3.

您是否有用于实现 SIL3的应用手册、指南或手册?

如果有一本诊断方法手册就好了。

问题4.

我相信 TI HP 可以提供 MTBF。

但我的客户需要 每个外设的 RAM、CPU、闪存、永久故障率和临时故障率数据。

我可以获得该数据吗?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 expart:

    有什么信息吗?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    Q1:这意味着 IC 设计流程确保了我们的器件采用 SIL3认证流程进行设计和验证、从而确保设计没有 SIL 3级别的错误。  

    借助单个 MCU、您可以实现 SIL 2、并可借助多通道安全理念(例如使用另一个 MCU/器件实现1oo2D)实现 SIL 3。

    问题2:我们有编译器等软件也通过了认证。 此外、我们还提供经认证可实现60%覆盖率的 CPU STL (以潜在故障覆盖率为目标)和一些适用于外设(SDL)的安全诊断库。

    问题3:我们拥有一些经过认证的安全理念、以实现更高的 SIL/CAT/PL 级别、但需要 NDA 才能访问。 请联系您的 TI 销售团队以申请访问权限。

    Q4:我们提供了一个完全可定制的 FMEDA、同样具有 NDA 要求。 请联系您的销售人员。

    这里汇总了此处提供的所有安全配套资料: https://www.ti.com/lit/swab013

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您提供的信息。

    我会联系当地销售人员了解更多信息。

    此致、

    Gr