This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:技术手册中 LIN 通信掩码说明。

Guru**** 2766275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419183/tms320f280039c-description-of-lin-communication-mask-in-technical-manual

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

大家好、TI 专家!
技术手册中关于 LIN 通信掩码的介绍中给出了一个示例。 我想问一下是如何计算0x07的结果的?

以下是我的计算过程、不知道有什么问题?

1、0x26 + 0x25 = 0x4B

2、0x4B ^ 0x20 = 0x6B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    请允许我再花一天时间查看此咨询。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 看起来您将加法与 OR-ing 混合在一起。 正确计算如下:

    0x26或0x25 = 0x27

    0010 0110 (0x26)

    0010 0101 (0x25)

    0010 0111 (0x27)

    0x27 XOR 0x20 = 0x07

    0010 0111 (0x27)

    0010 0000 (0x20)

    0000 0111 (0x07)

    此致、

    Allison