This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030和 CAN 收发器以及外部振荡器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420738/tms320f28030-tms320f28030-and-cantransceiver-and-external-oscillator

器件型号:TMS320F28030

工具与软件:

MCU:  
外部晶体振荡器:10MHz
使用上述组合并且 PLL 设置为(OSCCLK * 12)/4。


问题1:

晶体振荡器信号输入到 MCU 内方波转换的问题
(1)是否由阈值判断和0V (中振幅电势)检测到的上升沿形状的方波? www.ti.com/.../tms320f280039c.pdf
(2)上面的链接(在第91/276页上列出)是一个针对不同类型微控制器的文档、但是认为 TMS320F28030具有相似的规格是正确的吗? 是否有任何公开可用的文档?

问题2:

如果晶体振荡器出现问题并且频率波动、PLL 周期将受到怎样的影响?
(1) PLL 乘法器件的整个周期将被延长
(2) PLL 乘法部分最后一个方波的周期将被延长
(3)(1)和(2)以外的因素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海康弘

    [报价 userid="558827" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420738/tms320f28030-tms320f28030-and-cantransceiver-and-external-oscillator "](1)方波是否是由阈值判断和0V (中振幅电位)检测到的上升沿塑造的方波? www.ti.com/.../tms320f280039c.pdf

    JC:内部时钟由 X1上的时钟转换电平触发、VIL (小于0.2*1.8V)和 VIH (大于0.8*1.8V)

    [引用 userid="558827" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420738/tms320f28030-tms320f28030-and-cantransceiver-and-external-oscillator "](2)上述链接(列在第91/276页上图6-19)是针对不同类型微控制器的文档、但是假设 TMS320F28030具有相似规格是否正确? 是否有任何公开可用的文档?

    JC:不、F28020 (较旧器件)中的晶体电路与 F280039 (较新器件)不同。  F280039晶体振荡器设计方面显然有更多改进。

    Unknown 说:
    如果晶体振荡器有问题并且频率波动、PLL 周期将受到怎样的影响?

    JC:PLL 应锁定至目标频率。  如果晶体振荡器频率波动、则必须首先解决该问题、 请检查所选的外部晶体是否符合以下 F2802x 晶体规格:

     

    违反上述规格可能会导致谐振频率发生变化或可能导致 XTAL 根本无法启动。

    此致、

    Joseph