This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 控制阻抗

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420643/tms320f28p650dk-adc-controlled-impedance

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

ADC 的模拟输入是否需要受控阻抗引线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    ADC 上的采样时间是外部阻抗的函数。  确保尽可能减小引线上的寄生电容将对采样持续时间产生直接影响。  如果应用需要差分模式采样、请确保偶数和奇数 ADC 通道对具有相等的距离并且阻抗匹配。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。 我的应用将是单端应用。 您能否详细说明一下有关寄生电容的看法?

    对于 ADC 的某些输入、我要监控电压轨、并将电阻分压器整合到 ADC。 等效电阻器是否需要50欧姆进入 ADC? 布线是否也需要在50欧姆时进行阻抗控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    布线寄生电容通常是几个 pF (小于10pF)、这很好。  如果输入侧的总电容(寄生效应+分流)和源极电阻增加、这将有效地创建外部 RC 并与内部 ADC 输入网络形成电荷共享电路、采样时间计算变得至关重要。 请参阅此 应用报告 以了解背景信息。

    只要将源阻抗(寄生效应、源极和布线电阻以及滤波电容)保持最小、这些阻抗应该不会对采样/采集时间产生巨大影响。  外部阻抗越高、内部采样电容器稳定至某个水平以实现更精确的转换所需的时间就越长。

    此致、

    Joseph