This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:关于可通过 PWM 调节调光的 eQEP 和载波频率

Guru**** 2889100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420137/launchxl-f280025c-about-eqep-and-carrier-frequency-for-adjusting-dimming-with-pwm

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8262EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户目前将 LAUNCHXL-F280025C 与 DRV8262EVM 配合使用、并有一些问题。

  1. 了解 F280025C 中安装的增强型正交编码器脉冲模块(eQEP);
    1. "它有一个32位计时器和16位捕捉"是什么意思? 这是否意味着它会将32位计时器值读取到16位捕捉寄存器中?
    2. 如果是这样、就意味着它无法从32位中捕获16位、而这个未捕获的16位可以在其他地方使用?
      (仅供参考、我的客户正在阅读2012年的日语手册(链接)、因此他所要求的内容可能存在一些矛盾)
  2. 使用 LED4 (GPIO31)和 LED5 (GPIO34)通过 PWM 调节调光时、可用的载波频率范围是多少?

此外、如果有一些有用的材料可以帮助客户了解 C2000和快速启动开发、这将非常有帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    [报价用户 id="448827" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420137/launchxl-f280025c-about-eqep-and-carrier-frequency-for-adjusting-dimming-with-pwm "]
    • "它有一个32位计时器和16位捕捉"是什么意思? 这是否意味着它会将32位计时器值读取到16位捕捉寄存器中?
    [报价]

    不是、这并不意味着32位计时器进入16位捕捉寄存器。

    [报价用户 id="448827" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420137/launchxl-f280025c-about-eqep-and-carrier-frequency-for-adjusting-dimming-with-pwm "]
    1. 使用 LED4 (GPIO31)和 LED5 (GPIO34)通过 PWM 调节调光时、可用的载波频率范围是多少?

    [报价]

    他们计划使用哪些载波频率?  

    eQEP 中有多个子模块、例如正交捕捉单元、位置计数器/控制单元(PCCU)和正交解码器(QDU)。

    16捕获寄存器(QCTMR)是指 eQEP 中的边沿捕获单元。 该值负责捕获每个单元位置事件的时间。 QCTMR 为16位、在发生每个单元位置事件时锁存至16位 QCPRD 寄存器。 TRM 中的以下片段提到、如果满足以下条件、单元位置事件之间的时间测量将是正确的。

    32位定时器(QPOSCNT)负责在每个 eQEP 脉冲上根据方向输入进行递增或递减计数。 例如、当一个索引事件发生时、这个值可被锁存在32位 QPOSILAT 寄存器中。

    [报价用户 id="448827" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420137/launchxl-f280025c-about-eqep-and-carrier-frequency-for-adjusting-dimming-with-pwm "]

    此外、如果有一些有用的材料可以帮助客户了解 C2000和快速启动开发、这将非常有帮助。

    [报价]

    eQEP 实验室的 Academy 链接如下:  

    1. https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQrUNT9kEosYkSfiQv8.gQ__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    2. https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYuKeLONYZ4NJtiy3OplhQ__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。 实际上、我们的客户正在尝试使用它来控制 DRV8262EVM。 我将让您加入循环中、让我们来离线讨论一下。

    此致、