Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
我现在有一个 PCB、它具有用于 I2C 功能的跳线。
问题是、我使用 SysConfig 将这两个 I2C 引脚配置为具有上拉输出输入的开漏、并在刷写我的程序后、这些引脚始终处于低电平而不是上拉、因此我无法使用该 I2C 外设。
后来我发现这两个 I2C 引脚也是 TDI 和 TDO 引脚。 这是我的问题的原因吗?
我还 在 F280025C launchpad 上尝试了 i2C_ex1_master 示例、我测量了 GPIO26和 GPIO27上的信号、作为本示例的默认值、但它们始终是低级别二、我的 LaunchPad 是否出了问题?
如果有人有建议、请告诉我。 感谢阅读。