This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:控制卡的工作温度范围规格

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419856/tms320f280039c-operating-temperature-range-spec-for-the-control-card

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039CC2000WARETIDA-01606

工具与软件:

您好!

您是否知道该控制卡的工作温度规格  

-凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    controlCARD 只是一种 通常用于代码开发的评估平台、并不适用于最终产品。 询问这些信息是否有特殊动机? 它预计在 STP 或~20C 下运行。 我们不要求评估套件板上的所有器件都可以在与 F28003x 器件相同的温度范围内运行、因此我们不建议将其用于最终产品。 PCB 材料应支持宽温度范围、但电路板上的其他器件可能会恶化。  

    F28003x 器件遵循 F28003x 数据表中列出的规格。 但您可能会对电路板的 BOM 更感兴趣、相关信息可在 C2000Ware SDK ([C2000Ware]\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C)或 产品页面中找到。 许多材料都列为0级、但我建议、其他组件的范围更窄。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其用于 TIDA-01606电源转换器。  只需了解我们在测试参考设计时应向客户推荐的工作温度上限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:  

    我懂了。 让我就此问题请另一位同事看看 我们是否可以 在这里提供任何其他意见。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否让人帮助您确定控制卡的工作温度上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:  

    我们了解了 BOM 并确定了温度范围最低的组件(板上的晶振)。 据此:

    • 如果使用 XDS110、则温度范围应在-10°C 至70°C 之间
    • 否则、使用 XDS110时、温度范围应在-40C 至85C 左右

    此致、

    Allison