Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE, TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、 C2000WARE、 TIDA-01606
工具与软件:
您好!
您是否知道该控制卡的工作温度规格
-凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE, TIDA-01606
工具与软件:
您好!
您是否知道该控制卡的工作温度规格
-凯文
尊敬的 Kevin:
controlCARD 只是一种 通常用于代码开发的评估平台、并不适用于最终产品。 询问这些信息是否有特殊动机? 它预计在 STP 或~20C 下运行。 我们不要求评估套件板上的所有器件都可以在与 F28003x 器件相同的温度范围内运行、因此我们不建议将其用于最终产品。 PCB 材料应支持宽温度范围、但电路板上的其他器件可能会恶化。
F28003x 器件遵循 F28003x 数据表中列出的规格。 但您可能会对电路板的 BOM 更感兴趣、相关信息可在 C2000Ware SDK ([C2000Ware]\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C)或 产品页面中找到。 许多材料都列为0级、但我建议、其他组件的范围更窄。
此致、
Allison