This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:如何开始将 LAUNCHXL-F28027F 与 DRV8305配合使用

Guru**** 2925860 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI, LAUNCHXL-F28027F, MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420812/launchxl-f28027f-how-to-start-using-launchxl-f28027f-with-drv8305

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREBOOSTXL-DRV8305EVM、INSTASPINUNIVERSALGUI

工具与软件:

我 已购买用于电机控制解决方案的 LAUNCHXL-f28027f 和 DRV8305EVM。 我已按照本主题中的建议安装 MotorWare 应用程序:

e2e.ti.com/.../launchxl-f28027f-drv8305

问题是、当我启动 MotorWare 时、我可以做的事情不多。 "Devices and Topics"(设备和主题)菜单将变灰。 如何继续?

 BOOSTXL-DRV8305EVM 用户指南也不会提供太多帮助。 第3.3章第5项中指出:

"启用控制算法并开始旋转电机。 BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack 与兼容的 XL LaunchPad 相结合、将提供完整的电机驱动和控制评估平台。 借助 Piccolo LAUNCHXL-F28027F LaunchPad、您可以充分利用 TI 的 InstaSPIN -FOC 无传感控制解决方案。 要开始使用 InstaSPIN-FOC (www.ti.com/instaspin-foc)  、请下载并运行 MotorWare 软件(www.ti.com/.../motorware)、然后查看 LAUNCHXL 和 BOOSTXL 资源。"

 http://www.ti.com/instaspin-foc 链接 实际上无法正常工作。

我已经下载了 MotorWare、但这似乎什么都没有。 我在 MotorWare 页面上的图片中看不到左侧菜单(请参阅下面的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 Motorware (其中包含许多示例工程以支持此套件)、并按照实验指南了解这些实验工程。

    MotorWare:http://www.ti.com/tool/motorware

    请查看 MotorWare 中以下文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载并安装了 MotorWare、但其中一个问题是我在帖子中指出的无法在 GUI 左侧看到用于浏览的树。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试按照实验用户指南操作、并在 CCS 中打开该实验项目。 或参阅 motorWare 文件夹下的指南、以使用 INSTASPINUNIVERSALGUI。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\universal