This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CMPAHR 值和 PID 问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421078/tms320f28335-cmpahr-value-and-pid-issue

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗨、团队:

使用 F28335时、 我有两个问题

1、 CMPAHR 寄存器的计算如图所示

那么、如何在 CCS 中编写代码来实现该公式呢?

2.使用 DSP28335作为同步降压电源时、可以发现无论如何调整 PID 参数、纹波都会在各个输入电压点产生振荡。 目前尚不清楚是 PID 参数问题还是程序问题。 许多 PID 参数已被重复调整、但无法在整个输入范围内实现稳定性。

您可以帮助吗?

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    有关第一个查询、请参阅 c2000ware 示例: device_support\f2833x\examples\HRPWM

    对于第二个查询、PID 是否在您编写的控制算法中实现? 您是否尝试过查看您的控制算法是否得到了正确实施?

    Unknown 说:
    我们发现无论如何调整 PID 参数、纹波都会在各个输入电压点振荡。

    谢谢