This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030和外部振荡器

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421147/tms320f28030-tms320f28030-and-external-oscillator

器件型号:TMS320F28030

工具与软件:

MCU:  
外部晶体振荡器:10MHz
使用上述组合并且 PLL 设置为(OSCCLK * 12)/4。
如果晶体振荡器出现问题并且频率波动、PLL 周期将受到怎样的影响?
(1) PLL 乘法器件的整个周期将被延长
(2) PLL 乘法部分最后一个方波的周期将被延长
(3)(1)和(2)以外的因素

我收到了对这一问题的以下答复。
JC:PLL 应锁定至目标频率。  如果晶体振荡器频率波动、则必须首先解决该问题、  
请检查所选的外部晶体是否符合以下 F2802x 晶体规格:

选择正确的晶体振荡器是正确的。

不过、尽管我目前选择了符合规格的振荡器、
CAN 通信中偶尔会出现错误帧。 (时钟周期有波动。)
我想验证导致错误帧的原因是什么、
我将研究晶体振荡器频率增大或减小时会发生什么情况。
因此、当发生上述情况时、我想知道内部时钟周期会有什么影响、因此我将写下上述三个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海康弘

    您是否能够测量 X1时钟以获得直方图分布或抖动?  我们首先进行此评估、看看输入 X1时钟是否导致内部时序问题。  然后、我们来看看 PLL 设置、最后是 CAN 的位时序(如果 X1时钟证明稳定)。

    此致、

    Joseph