This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:每次选择 SysConfig 器件

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407312/launchxl-f280039c-sysconfig-device-selection-every-time

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

将 CCS 更新到版本12.8.0 (从12.7.1更新到版本)后、每次我在 C2000工程中打开 SysConfig 时、它都会停止加载、并显示一个弹出窗口、让我确认我将与电路板一同使用的器件。 虽然这很小、但每次加载 SysConfig 文件时都必须执行此操作非常恼人。 我希望4天前的 C2000Ware 更新至少可以解决较新导入文件的此问题、但仍然存在相同的问题。 我对照了其他 TI SDK、没有其他任何东西有类似的问题。 将弹出窗口的屏幕截图粘贴如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于器件 GPN 在这些版本的 SysConfig 之间更新、因此 GUI 将始终要求在此类弹出窗口中进行确认。 确认后、系统不会再次提示您。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    问题是它 总是提示我。 不仅在我导入/创建新工程并打开 SysConfig 时、而且在我随时打开现有工程的 SysConfig 问题时。 几乎像是没有保存我所做的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您能否验证 CCS 和 CCS 工程属性中有正确的产品(C2000Ware + SysConfig)? 在 SysConfig 电路板支持中、器件信息是否正确? 最后、一旦我确认了器件信息并保存了文件、系统就不会再次提示我。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    我检查了我认为正确安装的产品的指标是什么,它似乎我有所有的顺序。 因为我对 CCS 相当陌生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    几乎像是没有保存我所做的选择。

    进入 SysConfig 文件、保存一些设置、退出该文件并重新打开该文件时、设置是否符合预期? 执行此操作后、系统不会再次提示我输入相同的文件、因此我无法复制您看到的内容。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我修改 SysConfig 文件设置(即添加 GPIO 引脚)、保存、退出并重新打开时、 会显示 Select Device 提示、但我在退出之前输入的设置仍然保存(即 GPIO 引脚配置仍然存在)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是跟进。 我最近安装了 CCS Theia (出现此问题后)。 Theia 中的 SysConfig 在调用我正在使用的设备时没有问题(即 CCS Theia 中没有问题)。 同时、该问题在标准 CCS 12.8.0中仍然没有得到解决、因此严格来说、这是该版本 CCS 的问题。 我目前的解决方案是使用 CCS Theia。 不知道,因为 Theia 不支持所有产品,但它会工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是 CCS Eclipse 与 CCS Theia 问题。  

    选择特定器件时、该选择将保存在.syscfg 脚本中。  但是、如果电路板也在工程属性中指定、则这些属性优先于.syscfg 脚本中保存的属性。  这就是每次都会提示您的原因。  

    我们将为此提交一个修复程序、但近期的权变措施是在您选择特定器件后在项目属性中删除电路板规格。

    在 CCS (Eclipse 或 Theia)中、可以通过右键点击工程并选择属性、导航到"Build"->"SysConfig"->"Basic Options"、然后删除"board"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darian。

    这是对的钱。 删除 电路板的项目属性解决了 问题。

    谢谢!