请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 工具与软件:
我正在尝试 F2800137 MCU 中的 SCI 外设。
我 在工程上复制了 sci_ex2_loopback_interrupts 示例。
但是、我的 Rx 中断仅触发一次、然后再也不会被触发、因为我的 Tx 中断运行良好。
我试着将我的项目配置为示例、但现在我看不到它们之间有任何差异。
我在 Tx 和 Rx 引脚之间尝试了内部和外部连接。
这里是我的配置


下面是我的代码:

有人以前遇到过这个问题吗? 请告诉我。
我注意到、当我提高中断的 FIFO 级别时、我接收到的数据包似乎没有按照正确的顺序、有人可以向我解释一下吗?
感谢阅读。