This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:TMDSSOLAR (C) EXPKIT GUI

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421174/f28m35h52c-tmdssolar-c-expkit-gui

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具与软件:

大家好
我正在处理一个打算使用 TMDSSOLARCEXPKIT 套件的项目、其中包含 Concerto F28M35H52C 控制卡。

遗憾的是、我不再有包含软件程序的原始光盘、并且在最后一个 controlSUITE 中、不再有 TMDSSOLAR (C) EXPKIT GUI (SolarExplorer_F28M35x_GUI.exe)、而是只有 PVI_GUI (据我所知、只能使用 Piccolo 版本(F28035控制卡)运行。

是否可以下载 SolarExplorer_F28M35x_Gui.exe?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Radu:

    这是一个旧套件、已从 TI.com 取消。 我们建议您查看数字电源 SDK 中的最新太阳能电源设计。 谢谢。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    controlSUITE 专为这些 传统套件而设计。 SolarExplorer_v1.1文件夹包含除 SolarExplorer_F28M35x_Gui.exe 文件之外的所有该套件使用的程序、因此该文件不完整。 是否真的没有办法恢复这个文件? 它可能存在于较旧版本的 controlSUITE 中。 我 把这个网站作为最后的支持,或者你的建议根本帮不上我。
    无论如何、谢谢您、

    Radu