This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在哪里可以找到适合28069m 的寄存器头文件?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420352/tms320f28069m-where-can-i-find-register-header-file-that-suit-for-28069m

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具与软件:

大家好。 我在大学的 Capstone 设计中使用 launchpad-tms320f28069m。

因此我必须为我的项目使用 DSP。

我的项目主题是电力电子。

那么、我设置 CCS、然后我意识到我必须知道'如何为我的 tms320f28069m 设置 CCS

我需要哪种头文件? 我可以在 C2000Ware 中找到吗? 或 ControlSUITE?

如时基控制寄存器(TBCTL)。

我能找到这样的 simillar 吗?