This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于读取 P0-P7数据的 PCF8574A 接口

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418766/tms320f28379d-pcf8574a-interface-for-reading-p0-p7-data

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:PCF8574AC2000WARE

工具与软件:

您能否发布您用于连接 PCF8574A 的 i2c 配置及其参考代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavi:

    请参阅"C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\i2c"中的 C2000Ware I2C 示例、特别是开始使用的 EEPROM 示例。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我只尝试了这些示例、但无论我发送什么数据、我都会收到相同的数据作为回报。 我需要 PCF8574A 接口的特定示例。

    如果您有任何疑问、可以发布吗?

    此致、

    Madhavi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhavi

    您将需要为您的目的修改代码。 我们没有特定接口的示例。  
    此致、

    Aishwarya.