This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:加载.bin 文件 ty 后 MCU 无法工作

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415667/tms320f280025c-mcu-cannot-work-after-loading-bin-file-ty

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

我按照以下步骤获取.bin 文件

使用 Uniflash 将代码加载到 MCU

代码应该使 Launchpad 的 LED4闪烁、但编程完成后不会执行该代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在下周结束之前回顾一下。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 会仅对代码进行编程、不会执行代码。 对于执行、您需要对器件进行下电上电、然后器件将开始运行。

    您在执行时是否执行了相同的操作并发现了问题?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试使用.out 文件进行刻录后、它会自动运行程序
    我选择了使用.hex (Intel)和.bin 来进行烧录、但无法执行。 即使我再次完成刻录并通电、它也不会运行。
    烧录.hex 和.bin 后、我通过验证映像按钮验证了它们是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    Uniflash 不支持.hex (Intel 格式。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的主要问题是我使用 bin 文件进行烧录、还通过存储器页将其与 bin 文件中的实际数据进行比较、以确认数据已烧录、但当我按照上述方式运行时、不会执行程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您的问题是否已解决?

    此致、

    Rajeshwary