This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:CPU2上的 USB ControlHandler 问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421895/tmdscncd28p65x-controlhandler-problem-with-usb-on-cpu2

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

您好!  

我尝试了 usb_ex1_dev_serial 示例。 它运行得很好,然而当我试图在我的项目中实现 ControlHandler 从来没有调用。 txhandler 和 rxhandler 工作正常。 我可以通过 USB 与 PC 通信、但它不会调用 ControlHandler。 我的 USB 在 CPU2上、想知道为什么它永远不会进入 ControlHandler 函数的潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ControlHandler 是一种回调函数、用于处理 器件的控制和设置。  这将被调用以处理   与  设备操作相关的所有异步控制事件(连接/断开连接)。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的 MCU 在 CPU2上时似乎无法访问此函数。 我在  usb_ex1_dev_serial 示例中尝试了该函数、但在 CPU2上完成该操作后、该特定函数不再起作用。 即使我连接或断开 USB 时也是如此。