This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157:RAM 对齐

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420891/tms320f2800157-tms320f2800157-ram-alignment

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

您好!  

Q1:我需要知道我们是否在 TMS320F2800157中对齐了 RAM、例如 RAM 的8字节对齐。  

Q2:我需要为 RAM 链接器段指定 align 属性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hashem:

    请查看-TMS320F280015x闪存 API 版本2.00.10.00参考指南(修订版 A)(TI.com)

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在谈论闪存、而是要询问 RAM 对齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hashem:

    RAM 对齐可用于任何存储器。 对于闪存来说、这是强制性的。 您可以对 RAM 链接器部分使用 ALLIGN 属性。 如果未提及 ALLIGN 属性、则不会有任何对齐。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回答、这意味着 RAM 不强制进行对齐、我们可以忽略对大小/粒度/最小对齐的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Hashem