This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:是否有一个具有内置控制器并可以使用 TCP/IP 的 C2000?

Guru**** 2906870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416797/tms320f28p650sk-is-there-a-c2000-that-has-a-built-in-controller-and-can-use-tcp-ip

器件型号:TMS320F28P650SK
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28384S

工具与软件:

大家好!

我们的客户希望使用具有内置控制器的 TCP/IP。
有没有 C2000系列可以实现这一点?
很难使用 F28P65x 吗?

此致、

Ito