This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:[C28335]正在查找 CGT 工具 V3.07

Guru**** 2912840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421568/tms320f28335-c28335-looking-for-the-cgt-tool-v3-07

工具与软件:

尊敬的 TI:

我当前维护的是一个非常旧的 CCS 工程、需要 CGT v3.07。

有人可以向我提供此版本的 CGT 吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我发送的朋友请求。  这样、我们就可以使用论坛的私人消息功能。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已接受完成。 谢谢、George。