This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ARC INSIGHT GUI 问题

Guru**** 2856680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418669/tms320f28p550sj-arc-insight-gui-issue

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在将 ARC INSIGHT GUI 与 F28P55和 AFE 配合使用时遇到一些问题。

1、无法绘制人工智能检测数据。 它就像第一个视频一样闪烁

e2e.ti.com/.../96_2800_1_2900_.mp4

2. 即使连接了导线并产生了电弧,它们也无法看到标签捕获

e2e.ti.com/.../91.mp4

我可以知道此处的问题可能是什么吗?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

     由于我们已经在电子邮件中讨论过这个问题、因此我可以假设该主题已关闭。  

    此致、

    侯赛因·阿米尔