This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:DCM 图腾柱控制演示

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416818/tms320f280039c-dcm-totem-pole-control-demo

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:PMP40988

工具与软件:

你(们)好

我们有低功耗 DCM 图腾柱演示吗、我浏览参考设计、所有这些都在 CCM 下工作、客户想尝试 DCM 是否可以提高 PFC 的低功耗效率。

谢谢

Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    请看一下 pmp40988。 非 DCM 而是基于 CrM 的图腾柱 PFC。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔