This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:数字电源 SDK 与 CLB 的相互关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, PMP41081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414401/c2000ware-the-interrelationship-between-digital-power-sdk-and-clb

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他部件:PMP41081

工具与软件:

大家好!

我们将开始设计高功率和 高效率 交流/直流+直流/直流电源转换器。 它由 T 型 PFC + LLC 拓扑组成。 我们希望 在 LLC 块中集成自适应 SR、以获得更高的效率。

已经研究了您的 C2000MPU 用于我们系统的数字控制。 我 发现 C2000 MPU 为 LLC 电源转换器提供了两种解决方案:Digital Power SDK 和 CLB 解决方案。  

C2000 CLB4510_SDK 可  为每个开发套件提供此处所示的软件解决方案、而 Ware_Digital 解决方案仍然更为通用(请参阅 应用手册 SPRABN3A 和 SPRADF4)。

尽管我详细不了解 SDK、但 SDK 是否利用 CLB 硬件逻辑? 如果不是、 这些解决方案是否 相互独立?

每种解决方案有哪些优点和缺点、它们可以在一个系统中共存吗?"

如果我发布了错误的类别、如果您能更正它、我将不胜感激。

此致、

YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先我要说的是、C2000Ware-DigitalPower-SDK 是一款软件开发套件、为不同的拓扑提供软件解决方案。 下面是当前可用的支持解决方案完整列表的链接:https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/5_03_00_00/html_guide/SOLUTIONS.html 

    您似乎对 采用基于 CLB 的 SR 控制的 LLC 转换器拓扑实现感兴趣。 是这样吗? 如果是、我建议您查看 DigitalPower-SDK 中提供的 PMP41081发布软件版本。  https://www.ti.com/tool/PMP41081

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino-San、

    感谢您的答复。

    我已查看 PMP41081。  我知道 PMP41081是一种可改善负载响应的解决方案。

    我们面临的挑战是提高效率。 因此、我们认为、在这些应用手册中调整次级侧整流期间的导通/关断可能会提高效率。( SPRABN3A 和 SPRADF4 )

    在深入探讨这些应用手册中讨论的机制之前、我想阐明以下几点:

    这些应用手册中提到的 CLB 配置是否在您的 SDK 中提供?

    2.虽然这些应用手册中的解决方案是使用 CLB 实现的、但只能使用软件来实现吗? 换而言之、除了使用 C2000的 EPWM 执行次级侧整流之外、是否还可以通过软件添加这些应用手册中所述的开启/关闭调整?

    考虑到我们的时间有限、我们无法探讨仅通过软件和利用 CLB 实现该解决方案的两种情况。 因此、在我们开始评估之前、我们更希望将配置标准化。

    关于应用手册中 CLB 的使用、是不是因为您认为单靠软件无法处理处理要求? 或者您是否认为这种解决方案确实可以通过软件来实现?

    BR、

    YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino-San、


    您能回答我的问题吗? 谢谢你。

    BR、

    YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yukio-San、

    对延迟响应深表歉意。 我在一周的早些时候就离开了办公室。

    是的、PMP41081参考设计引用了 CLB 应用手册中所述的方案

    2.让我的专家对您的具体问题做进一步的评论。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino-San、

    1、我了解 PMP41081参考设计中使用的是 CLB 方案。 感谢您的解释。

    我不知道我可以在 Code Composer Studio 中配置 CLB、因为我不熟悉软件。 我对我缺乏理解表示歉意。

    本例中的问题是 SDK 是否包含 CLB 配置、这一点现已得到澄清。 以及 CLB 配置是否可以用软件替换是一个单独的问题、因此我应该打开另一个用例。

    我将关闭此案例。 感谢您的支持、非常感谢。

    BR、

    YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yukio-San、

    感谢您的反馈。 如果您有任何其他问题、请将其发布到论坛。

    此致、

    Ozino