This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:TMS320F28P55x LaunchPad

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, BOOSTXL-3PHGANINV, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421786/launchxl-f28p55x-tms320f28p55x-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVLVSERVOMTRC2000WARE

工具与软件:

您好!

我拥有以下物品:
控制器板:[LAUNCHXL-F28P55X (TMS320F28P55x LaunchPad 开发)]
2.逆变器电路板:[BOOSTXL-3PHGANINV (48V/10A 三相 GaN 逆变器)]。
3.支持的电机:低压伺服电机-低压伺服(编码器)电机和线束[LVSERVOMTR, P/N : M-2310P-LN-04K, Teknic M-2310P-LN-04K]

我可以使用 C2000 Ware_Motor SDK_InstaSPIN_GUI 工具来查看和更新变量以控制电机吗、例如将电机打开、关闭和更改其速度等 如果没有、您能否推荐适用于此硬件组合的任何其他工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000 Ware_Motor SDK_InstaSPIN_GUI 编写的是 F28004x 和 SDK 的早期版本、但您或许可以将其导入 GUI Composer 并进行更新、以便与 F28P55x 和其他基于 InstaSPIN 的 SDK 工程之一配合使用。

    与"CCS"Expressions" Ware_Motor 窗口相比、C2000 SDK_InstaSPIN_GUI 实际提供的功能并不多、它只是以更易于读取的格式显示变量。

    惠特尼