This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:更改.ccxml 中的 GPREG 寄存器值 isn't 反映在文件或 OTP 中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421400/tms320f2800157-changing-gpreg-registers-value-in-ccxml-isn-t-reflected-in-the-file-nor-the-otp

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:CCS

我正在尝试使用 CCS 更改 GPREG 寄存器的值、当在随附图片中显示的字段中更新这些值时、当我使用文本编辑器打开它时、这些值未反映在我的.ccxml 中、并且它也不会反映在 OTP 中。

注意:当使用 UNIFLASH 时、它会正确更新 OTP。

我使用 CCS V.12.4.0、需要使用此特定版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在检查 GPREG 寄存器时是否连接了器件? 我还看到 GUI 的可编程按钮丢失。  

    您可以尝试在 CCS 中查看工具栏的片上闪存工具吗?

    谢谢!
    Charles