This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无生成目标的规则

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LP5891, SYSCONFIG, LP5891EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411482/launchxl-f280039c-no-rule-to-make-target

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:LP5891、 SysConfig、C2000WARE、 LP5891EVM

工具与软件:

尊敬的 C2000专家:

我的客户希望评估 F280039C+LP5891解决方案。 他们从链接 https://www.ti.com/tool/LP5891EVM 下载演示代码"LP5891Q1EVM-SW-F280039C"。

同时、它们使用 CCS12.8、具有版本5.3和4.1 C2000ware、SysConfig 版本为1.21.0。

他们无法成功构建项目。 构建结果如下所示。  

  

此外、 我们发现、C2000ware 中的所有演示项目(v5.3和 v4.1)具有相同的错误、只要这些项目具有".syscfg"文件即可。 可以在 CCS12.8中成功打开"LP5891Q1EVM-SW-F280039C"工程中的"tlc698x_lp589x_f28003x.syscfg"文件)。

我们检查了以下配置、但没有发现任何异常。 您能帮助回顾一下它并就此问题提供一些建议吗?

  

此致、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    您能否共享编译器设置?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否说明您提到的"合规器设置"是什么?

    我理解我发布的最后一张图片是编译器设置。 此外、下面包括编译器版本。 如果我的理解有误、请告知我。  

    谢谢。  

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:  

    很抱歉、由于某种原因、我没有看到最后一张图片。 我现在看到了。 届时、我将邀请 LP5891EVM 专家来讲解这一主题。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的快速回复!

    实际上、我已经联系了 LP5891EVM 专家、并获得了基于  CCS 12.7.0和 C2000Ware 5.01.00.00的 LP5891参考代码的信息。  没有其他特别之处。 在此基础上、我使用计算机、 使用  CCS12.8和  4.1 C2000ware 导入 LP5891项目(与客户端相同)。 就可以从我这边成功构建代码。  

    [报价 userid="533611" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411482/launchxl-f280039c-no-rule-to-make-target "]我们发现 C2000ware 中的所有演示项目(v5.3和 v4.1)只要具有".syscfg"文件、就具有相同的错误。

    正如我在这里所说的、我知道问题不是与这个特定的 LP5891项目相关的。 这可能与 syscfg 的设置相关。 希望它对您有所帮助、期待您的回复。  谢谢!

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    您是对的、我没有看到生成任何 syscfg/board.h 或 syscfg/board.c 文件。 您可以在 CCS 中打开 SYSCFG 文件吗? 它是否打开并显示生成的源代码? 可以在<>选项卡下看到类似这样的内容。 您能否共享"SysConfig"选项卡的工程属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅  客户的 syscfg 页面。  

    下面是  客户和我这边的对比。 红色方块标记他们没有的文件。 我不确定是不是根本原因、如何解决?

    1、客户方面的状态异常。

    2.我这边的正常状态。

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:  

    您能否共享圈出的 SysConfig 选项卡以及客户侧的 Products 选项卡的设置? 他们使用的是什么 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    快速与客户确认、他们的设置与我的设置相同、但我用红色标记的版本除外。 谢谢!  

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们将 C2000WARE 更新到最新版本是否可行?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们  尝试了最新版本5.3、但它不起作用。  您可以看到、他们安装了该工具。  

     

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在项目属性中共享包含选项? 该示例似乎使用的是 C2000WARE 5.03、但在编译器中包含引用4.01的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的图片是我的设置。

    只需仔细检查一下、  

    在项目属性中包含选项

    来完成配置、对吧?  

    编译器 include 选项

    表示"编译器设置"、如下图所示、对吧?

    如果我的理解是正确的、我认为这两个页面的版本号在客户端必须匹配、因为我们无法手动更改"编译器设置"页面中的版本。 我还尝试在"项目属性中包含选项"页面中更改版本、然后发现  "编译器设置"页面将随之更改。  

    如果有问题、请帮助更正。

    无论如何、我将检查客户的设置状态、并在明天回复您。 如果您有其他好主意、请随时与我联系。 谢谢!

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 请告诉我这是否可以解决此问题。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不管用。 C2000编译器页面中的版本与包含选项一致、如下两张图片所示。  

      

    我们有了一项新发现。 客户端未在 Generated Source - SysConfig 下方生成文件。 但正常状态下具有它们。 你知道原因吗?

       

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责这一问题的专家目前不在办公室、于9月16日星期一返回。 请期待您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    没有生成源、因为似乎存在编译错误。 有哪些错误?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如何检查编译错误? 我在第一个线程中发布了错误。

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如何检查编译错误? 我在第一个线程中发布了错误。 这样有用吗?

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    您能给我提供这个项目吗?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户不适合年假。 只要我得到项目、我就会及时回复您。 谢谢!

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    听起来不错。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于客户的内部网络限制、他无法导出其项目文件。 他们只需通过链接 https://www.ti.com/tool/download/LP5891Q1EVM-SW-F280039C/1.1.0下载项目即可

    您是否有我们可以检查的任何其他线索?

    BR、

    丰裕