This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:I2C 速度为25kHz、而不是400kHz

Guru**** 2446760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421841/tms320f280025c-i2c-speed-is-25khz-instead-of-400khz

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好、支持团队:


我们使用 I2C 以400kHz 的频率与外部 EEPROM 进行通信。 它在我们的旧项目(引脚29和引脚31)中运行良好。


在我们的新项目中、我们更改了 I2C 的引脚(引脚41和42)、SW 设置是相同的(我相信是这样)、I2C 信号仅为25kHz。

I µC I2C 速度应该通过 μ C 设置固定为400kHz (I2CPSC = 9、I2CCLKL = 10、I2CCLKH = 5)
您能帮我解决这个问题吗?
这是 I2C 寄存器和 GPIO 的值。


非常感谢、此致、
数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    紧张的头脑。 我找到了。

    此致、Quy