This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28388D 迁移问题。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421603/tms320f28p650dk-the-questions-of-f28388d-migration

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

hi champs、

我的客户正在进行 F28388D 到 F28P650DK 的迁移、并面临以下问题、

  1. F28P65x 中没有外设配置寄存器(PERCNF1)、是否意味着 USB_A 模块始终存在内部 PHY?
  2. F28P65x 中没有闪存组回退功率寄存器(FBFALLBACK)、这是否意味着我们不需要控制组功率模式?
  3. F28P65x 中没有闪存泵访问控制寄存器1 (FPAC1)、是否意味着我们不需要控制闪存电荷泵回退功率模式?

请告知您的意见,谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="114524" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421603/tms320f28p650dk-the-questions-of-f28388d-migration F28P65x 中没有外设配置寄存器(PERCNF1)、这是否意味着 USB_A 模块始终存在内部 PHY?

    是的、F28388也是如此。

    我将把它分配给其他专家来回复与闪存相关的查询。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="114524" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421603/tms320f28p650dk-the-questions-of-f28388d-migration "]
    1. F28P65x 中没有闪存组回退功率寄存器(FBFALLBACK)、这是否意味着我们不需要控制组功率模式?
    2. F28P65x 中没有闪存泵访问控制寄存器1 (FPAC1)、是否意味着我们不需要控制闪存电荷泵回退功率模式?

    [报价]

    有。 F28P65x 中不存在闪存电源控制。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    F2838x 支持  PERCNF1寄存器、用户应将 USB_A_PHY 位配置为1、以便可以使用 USB 功能。

    但是、F28P65x 没有此 PERCNF1寄存器、因此问题是、在 F28P65x 中、客户在使用 USB 端口之前无需配置此类位来启用内部 PHY、这是正确的吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    是的、在  F28P65x 上 用户不需要配置任何此类位。

    Vivek Singh