This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:C2000Ware 中的低功耗模式支持(空闲、待机、停机)?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423054/tms320f28p559sj-q1-low-power-mode-support-idle-standby-halt-in-c2000ware

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

团队、
1)低功耗模式:
我查看了 C2000ware/driverlib/sysctl (v5.03.00.00)、但似乎没有低功耗模式(IDLE、Standby、HALT、如 F28P55 TRM spruj53 第3.10节中所述)示:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGHK9cBJLM56RkzGufDLbg__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST
-我们有一个代码示例可以分享吗?
-我们计划在驱动程序库中添加一个示例吗?

我们是否打算在"系统控制"中添加低功耗模式 内容 培训?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAsVOBVqGnkOGKc4dnK0Cw__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

2) 2)对于 F28004x、有 F28004x 功耗估算工具- spruih1 应用手册。
我们是否计划在 F280013x、F28P55、P65等新型 C28x 上实现类似的解决方案?

提前感谢、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请查看 SDK 中的 LPM 模式示例、位置为- C2000Ware\driverlib\f28p55x\examples\lpm

    我们在此文件夹中添加了有关 LPM 模式的示例。

    谢谢

    Aswin