This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:当角度从强制角切换到实际角度时?

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422820/tms320f2800132-when-angle-switch-from-force-angle-to-real-angle

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

您好!

我的电机驱动器基于通用电机控制实验。

当我从零速度开始时、我使用了力角。

我想知道从强制角到实际估算角度的角度何时切换?

我找不到任何参数、有没有参数?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您使用的算法。 您可以参考以下实验用户指南、其中包含有关参数的详细说明。

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将文档放置在手边。

    我使用的是2024年4月修订版之前的版本、其中没有包括 Apendix A.

    "我知道,你是我的女人,我一定会喜欢的。"

    谢谢并尊重。