This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无效的 agruments '我的 pinConfiguration 文件中出错。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420539/tms320f28388d-invalid-agruments-error-in-my-pinconfiguration-file

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我遇到了一个问题、即我的pinConfiguration文件中的所有函数突然显示"无效参数"错误。

当我单击其中一个函数时、会显示以下消息:

Invalid arguments 
Candidates are:
void GPIO_setControllerCore(unsigned long int, enum {C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\gpio.h:7153})

最近、我对我的项目进行了一些更改:

  1. 我实施了 SysConfig .
  2. 我升级了 C2000Ware 的示例 版本5_03说明、因为正确的 CLB 仿真需要该版本。

由于错误消息引用了旧版本的 C2000Ware (4_00_00_00)、因此我怀疑这个问题与此相关、但我不确定如何解决它。

如果能提供任何指导、将不胜感激。

此致、

Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilko:

    您需要在项目设置中更改包含路径。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    您是指的 "Properties">"CCS Build">"C2000 Compiler">"Include Options" ? 如果是、我已选中它们、它们看起来是正确的。

    需要注意的一点是、这些错误不是作为典型的代码错误出现、而是显示为 红色错误图标 在灯符号上。

    此外、以下是一些可能相关的其他信息:

    我能够在不同的文件中重现相同的错误。 。 速度 如下所示:即使在编译后、该文件最初也不显示错误。 但是、一旦我打开该文件、即使在再次关闭或编译后、错误也会出现并仍然存在。

    我有一个链接到这两者的文件 CPU1 CPU2 . 有趣的是、误差仅发生在中 CPU1 版本、而处于 CPU2 代码被正确识别。

    对于两个 CPU、我使用相同的 工作区设置 进行代码分析。

    此致、

    Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilko,

    您能否分享一下该错误的屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    我设法通过导航到"修复"该问题 "Properties"->"C/C++ General"->"Code Analysis"->"Launching 以及取消选中这两个复选框。

    之后、我删除了错误并重新编译了工程。

    但是、我更不必禁用"代码分析"功能。 您是否有任何替代解决方案或建议?

    此致、

    Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilko:

    由于这不是一个 GPIO 问题、我将把该主题转给 CCS 专家、以帮助您进行查询。

    谢谢