This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:解析前一个 FP 失败

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424070/tms320f28p650sh-failed-to-parse-the-previous-fp

器件型号:TMS320F28P650SH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、TI 专家:

我的客户正在评估 F28P65、但在运行代码时出现"解析前一个 FP"错误。  我们发现 在 dP65执行初始化时、错误是由"SYSCTL_DELAY"和"F28x_usDelay"引起的。  只有在他们使用自己的代码时才会出现该问题。 如果他们在 C2000ware 中使用演示代码、没有问题。 但是、无论是他们自己的代码还是我们的演示代码、初始化代码都是相同的。  

对于客户的代码,大多数文件是.cpp ,并且整个项目是用 include 方法编译的。 我们不确定这种方法是否会导致这个问题。 您能否就如何解决此问题发表评论?

BR、

丰裕